28.01.2015 11:55 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, schaut aus als wenn irgendwas bei der Erstellung schiefgegangen ist. Oben ist eine Doppellinie, aber unten? Ausserdem kommt nach dem S2 eine Transition und dann die Verzweigung.Dann sollten die Schritte folgen, hier kommt aber vorher noch eine Transition. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
29.01.2015 06:24 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Mach mal einen ordentlichen Screenshot! Sind denn die anderen Transitionen der Simultanverzweigung erfüllt? |
02.02.2015 15:19 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, ok so schauts besser aus. Wird extern irgendwie auf den Instanz-DB zugegriffen? Werden evtl in der Kette als Aktionirgendwelche Schritte geschalten? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
02.02.2015 16:02 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo, auf beide Fragen kann ich mit "Nein" antworten. |
Folgen Sie uns auf