11.07.2013 09:46 |
|
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
gibt's für Rechtschreibfehler auch vier Sternchen? ich mach jetzt fünf Sternchen für 190B !!!!! |
11.07.2013 19:13 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ups Danke für den dezenten Hinweis. Du wirst vielleicht ja doch noch zu was nützlich. |
12.07.2013 09:45 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (194)
|
Liebe Nutzer des Technical Forums, leider musste das Release des neuen Online Support nochmals verschoben werden. Test in den letzten Monaten vor dem geplanten Release haben gezeigt, dass beim Zusammenspiel einzelner Komponenten die geforderte Performance und Stabilität nicht gegeben ist. Daraufhin wurde eine tiefgehende Ursachenanalyse betrieben. Es wurden Architekturprobleme lokalisiert deren Behebung größere Aufwände bedarf. Ein konkreter Termin für das Release des neuen Online Support kann heute noch nicht genannt werden. Die aktuellen Planungen gehen von einem Termin gegen Ende des Jahres 2014 aus. Bis dahin liegt unser Augenmerk auf einen weiterhin stabilen Betrieb des aktuellen Online Support. |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
12.07.2013 10:00 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (171) |
Ist das "Ende 2014" ein Tippfehler?? |
Have Fun! |
|
12.07.2013 13:56 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 2682 Bewertung: (135) |
Leider ist dies kein Tippfehler Gruss O_Moderator |
Folgen Sie uns auf