21.10.2020 08:52 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Moin Zusammen, ich habe folgendes Problem mit der Installation von SPs größer/gleich SP2 für STEP 7 V5.5: Ich habe auf Win XP Pro SP3 bereits STEP 7 V5.5 SP1 installiert und wollte nun auf das SP2 hochrüsten. Die Installation läuft normal durch, nur nach dem Beenden des Setups (ich sehe dann wieder die Liste mit allen Programmen, die installiert werden sollen) bekomme ich sinngemäß die Meldung "Setup konnte nicht beendet werden". Anschließend ist STEP 7 grundsätzlich lauffähig und mir wird die neue Version angezeigt, nur der HW Konfig läuft nicht. Den gleichen Effekt habe ich bei allen höheren SPs ebenfalls, auch die Bestandsinstallation deinstallieren und direkt das SP2 zu installieren funktioniert nicht. Bis einschließlich SP1 ist alles super! Hat jemand damit Erfahrung oder eine gute Idee? Vielen Dank im Voraus! Zur Info: Ich habe Admin-Rechte, der PC war nie am Netzwerk, kein Virenscanner, Windows-Firewall ist deaktiviert. DateianhangRASETUP2.txt (248 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: felix_sps am: 10/21/2020 09:04:52 |
|
21.10.2020 09:41 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
ist das XP auf dem letzten Updatestand? gibt es außer dem rasetup weiter logdatein ? (%AUTINSTLOG%) |
21.10.2020 10:20 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
??? hast du die im internet explorer oder in dien windows datei explorer eingefügt? |
21.10.2020 10:29 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
dann schau mal bitte uinter c:\Windows nach S7*.txt |
21.10.2020 11:20 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Da kann ich diese Dateien bieten (siehe Anhang) |
21.10.2020 11:53 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
beginnen wir mit s7baslog oder kopier alle raus zip sie und häng sie hier an :) |
Folgen Sie uns auf