09.01.2020 14:43 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Ich brauche einen sicheren Zugang auch jenseits der fritz box. |
21.01.2020 13:09 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
|
21.01.2020 20:06 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Soviel Tipps habe ich auch nicht mehr aus der Ferne. Ist ein Unterschied, wenn man interaktiv beim Sehen etwas an den Einstellungen ändern kann. Im Anhang mal einige Bilder, welche Informationen noch interessant sein könnten. Wichtig ist eine systematische Vorgehensweise, bei dem du genau weißt, was schon getestet wurde. Sonst wird das irgendwann zum Zufallstreffer und weißt hinterher immer noch nicht, warum es vorher nicht funktionierte. Prüfe, ob mehrere LAN-Verbindungen vorhanden sind, probiere mal über Einstellung DynDNS, siehe Bilder. M.f.G. Scorp DateianhangInfos1.zip (71 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.01.2020 06:44 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Hallo scorp - tipp 1 und 2 hat keine Änderung gebracht. Unter 3. versuche ich noch... |
Folgen Sie uns auf