12.11.2017 13:45 | |
Beiträge: 232 Bewertung:
|
So, ich habe das jetzt noch mal überarbeitet, das letzte war ja etwas sehr wirr und doppelt gemoppelt, jetzt ist es nur noch an dem die ganzen Meldetexte zu füllen und die richtigen Bausteine zu benutzen um die Werte zu bekommen. Hatte im Menü sogar den Stundenzähler vergessen einzusetzen. Gruß Alex DateianhangProjekt01.zip (45 Downloads) |
12.11.2017 20:28 | |
Beiträge: 232 Bewertung:
|
Hallo, ixo65, ich habe dir da mal was ist deinen Posteingang gesteckt, vielleicht ist dir das entgangen. Die dritte Logo hat auch noch ein paar Schalter bekommen. Des Weiteren habe ich das ganze Menü heute mal überarbeitet und das Chaos beseitigt, vielleicht magst du da mal einen Blick drauf werfen, falls es da noch was zum verbessern gibt oder so bin ich ja für alles offen. Ich habe nur noch nicht rausgefunden wie das mit dem roten Display oder sogar mit dem blinkenden Display funktioniert, ich weiß nicht genau ob das dann nur rot wird wenn der entsprechende Meldetext ausgewählt wird oder ob die Hintergrundfarbe alle Hintergründe bei allen Texten überlagert. Es wäre super wenn das immer rot leuchtet oder blinkt wenn der Notaus ausgelöst wird. Aber hier erstmal mein Projekt und dann mal hören was es für tipps gibt. Gruß Alex
DateianhangProjekt01.zip (45 Downloads) |
12.11.2017 21:22 | |
Beiträge: 232 Bewertung:
|
Ahhh, ähhh, neeee, dann lassen wir das lieber so. |
14.11.2017 21:49 | |
Beiträge: 232 Bewertung:
|
Hallo ixo65, falls du mein Projekt noch in Arbeit hast oder kontrollierst, ob da was quer läuft, guck doch bitte mal warum mein Menü nicht wieder von vorne anfängt oder warum es so in's Nichts weiter läuft, habe schon alles untersucht, aber kann nichts finden was ich vergessen habe, aber nach der letzten Seite blättert das Menü irgendwie mit leeren Seiten weiter und irgendwie geht auch kein Licht mehr an wenn man ne Taste drückt, weiß nicht ob das mit dem Meldetext zusammen hängt der die Hintergrundfarbe vom TDE verändern soll, dabei sollte das ja nur passieren wenn der NOT AUS auslöst.
Auf jeden Fall habe ich jetzt mal das aktuelle Projekt angehängt, ich meine das ist jetzt so ziemlich vollendet. Gruß Alex. DateianhangProjekt01.zip (43 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AlBoKa am: 14.11.2017 21:58:19Zuletzt bearbeitet von: AlBoKa am: 14.11.2017 21:59:58 |
|
Folgen Sie uns auf