19.05.2023 13:46 | |
Beigetreten: 09.08.2022 Letzter Bes: 23.05.2023 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein Problem und freue mich sehr über Tips: Ich lese von einem Victron Gerät via Modbus Variablen aus die ich dann Variablenspeicher Konfiguration an eine Arithmetische Anweisung zur Addition gebe. Die Kommunikation steht, die Variablen weden korrekt gelesen und es wird korrekt gerechnet (wenn der Online Test möglich ist) In den meisten alle Fälle kann ich aber keinen Online Test machen. Wenn ich das Programm dann von der LOGO zurück zum PC kopiere und mit dieser Version einen Test machen will so ist der auch nicht möglich. Beim Vergleich der Fehlermeldungen fällt mit nur eine Meldung zu Ethernetverbindungen auf. Hat vielleicht jemand eine Idee wo sich hier der Wurm versteckt der mir die Onlinetest Funktion nimmt? Vielen Dank in Voraus. Als Anhang ein PDF mit Screenshots
DateianhangLogo Problem.pdf (126 Downloads) |
19.05.2023 14:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung: (4183)
|
Kannst du mal das Programm in gezippter Form hochladen? |
19.05.2023 15:33 | |
Beigetreten: 09.08.2022 Letzter Bes: 23.05.2023 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, hier das Programm als zip File. Danke fürs anschauen DateianhangTest Victron Rechnen.zip (173 Downloads) |
Folgen Sie uns auf