24.03.2015 16:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 33348 Bewertung: (4137) |
Ja, habe ich. |
31.03.2015 17:22 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung: (123) |
Entschuldigung, das hattest du ja oben geschrieben. Ich hab es nicht so toll formuliert, wollte dait eher den zweiten Teil einleiten
Das Problem mit den Benachrichtigungen auf Konferenzen wird bearbeitet, da ist ein Fehler drin der alle Benutzer betrifft. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf