16.11.2015 11:46 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hi, schau dir mal mein Beispiel an. Hier wird die in B001 ablaufende Kochzeit verwendet und immer bei Wert 1000 vor dem Ablauf der Hintergrund der Anzeige auf blinckend Rot gestellt. Die Zeiten mußt du noch anpassen sind hier zum Testen auf Sekunden eingestellt. Der Trick besteht darin, das du die Restzeit von B001 in dem MV-Speicher überträgst. Dann mit NAI auf einen analogen Schwellwertschalter legst, der dann den Vergleich (rest 10 Sekunden) macht und über B003 die Rote Hindergrundbeleuchtung des Display steuert. Ohne den VM-Speicher wird es schwierig wie du schon festgestellt hast. Viel Spaß damit Helmut DateianhangKochzeitsteuerung.zip (68 Downloads) |
16.11.2015 18:42 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, ich habe mir das ganze jetzt so zusammen gebaut. das ganze ist noch sehr prototypmäßig und nicht beschrieben, aber vllt versteht es ja trotzdem jemand. ich wollte euch das ergebnis jedenfalls nicht vorenthalten. DateianhangKochzeitüberwachung.zip (55 Downloads) |
Folgen Sie uns auf