04.05.2020 21:58 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
normal kann man das doch auch als udf baustein erstellen. aber auch wenn ich diese mache funktioniert sie nicht mehr wie vorher |
04.05.2020 22:25 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Schau dir mal im Anhang an, was von deiner Schaltung noch bleibt, wenn sie optimiert ist. Da brauchst du keinen UDF-Baustein draus machen. Wenn es darum geht, in einer Logo mehr Ausgänge zu steuern, dann kopier nicht einen ganzen Ausschnitt, sondern füge die Stromstoßschalter je nach gewünschter Anzahl hinzu. Wenn du mehr als 2 Eingänge für das Ausschalten der Gesamtbeleuchtung brauchst, dann vorm Oder-Block einfügen. Hinter dem Oder-Block auf alle R der Stromstoßschalter gehen. Zusätzliche Eingänge zum Umschalten gehen auf den jeweiligen Trg des Stromstoßschalters. M.f.G. Scorp DateianhangSchule2.zip (60 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf