13.06.2020 14:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hier mal meine Endfassung. Da es bei der Anfangsversion probleme bei Netzausfall gegeben hätte habe ich das Konzept etwas geändert. Jetzt ist ein Aufruf der Tankwerte zum Ändern mit F1 - F4 möglich und die Änderung erfolgt dann über die Pfeiltasten. Da jetzt für jeden Wert ein Zähler vorhanden ist und der die Werte remanent speichert, stellt Netzausfall kein Problem mehr dar. Die Anzeige der Einstellwerte bleibt für 30 s stehen und springt dann wieder zurück auf den Startbildschirm. Reicht die Zeit zur Eingabe nicht aus, kann diese mit den Ausschaltverzögerungen hinter den F-Tasten verändert werden. Die Spreizung 0,25°C plus und Minus ist mit der Logo nicht umsetzbar, daher 0,3 plus und 0,2 minus und selbst das könnte problematisch werden, da die Analogeingänge gern um diese 0,5°C schwanken. Die Messwerte kann man softwaremäßig mit dem Baustein Analogfilter stabilisieren. Die Ausgänge würde ich ggf. noch gegeneinander verriegeln, so das nicht Heizung und Kühlung gleichzeitig aktiv werden können und ggf. mit einer Einschalt/Ausschaltverzögerung versehen um ein Pendeln zu verhintern. Viel Spaß beim Testen. DateianhangTanklager Endfassung.zip (61 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 06/13/2020 14:55:23 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.06.2020 11:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Versuch es mal damit!DateianhangTanklager Endfassung 2.zip (57 Downloads) |
Folgen Sie uns auf