21.02.2017 19:15 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo, die Genauigkeit reicht eigentlich 1µS/cm, wenn es jedoch auch mit Kommastelle z.b. 1.50µS/cm geht wäre super. Da ich den Sensor noch nicht habe, könnte dieser noch nach Bedarf geändert werden. Ein 2. steht zur Wahl und könnte Temperatur ebenfalls über den PT100 mit messen. Anbei das Datenblatt. Danke für die Hilfe DateianhangLeitwertsensor.pdf (118 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: marc1981 am: 21.02.2017 19:25:21 |
|
21.02.2017 19:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung:
|
Du kannst schon einmal auf den Karton der LOGO! schauen, welchen Fertigungsstand das LOGO! Basismodul hat. FSx1-4. Die 12/24RCE hat 4 analoge Eingänge 0-10V. Wenn du kein zusätzliches analoges Eingangsmodul kaufen willst, welches Stromsignale verarbeiten kann, dann musst mit einem Widerstand von 500 Ohm aus dem Stromsignal ein Spannungssignal 0-10V erzeugen. Wenn du PT100 verarbeiten willst, brauchst du entweder ein Erweiterungsmodul AM2 RTD oder du nimmst einen externen Messumformer mit 0-10V Ausgang. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 21.02.2017 19:29:31 |
|
21.02.2017 19:52 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Ein AM2 Modul habe ich auch, ob es erforderlich ist kann ich aktuell nicht beurteilen. Werde wohl den Leitwertsensor mit eingebauten PT100 kaufen. Anbei die zwei Typenschilder der Logo |
21.02.2017 20:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung:
|
Die abgebildete LOGO! ist eine neue LOGO! FS04. Dafür wird die LSC V8.1 benötigt. Das AM2 ist keines aus der Reihe 0BA8, dass ist mit der 0BA8 nicht kompatibel, nur bis zur 0BA7. |
21.02.2017 20:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung:
|
Hier mal ein erster Programmvorschlag. Den PT habe ich erst einmal weggelassen, kann man aber problemlos nachrüsten, wenn deine Entscheidung entgültig ist.
DateianhangLeitwert.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 21.02.2017 20:12:32 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.02.2017 20:07 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Das AM2 Modul ist mit der 8er Logo nicht kompatibel. Das geht nur für Logo 3-7 Das geht auch nicht anzustecken, damit man es nicht versehentlich benutzt. |
Folgen Sie uns auf