24.01.2011 12:05 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
so .... nun sitz ich schon ne weile an dem lapi und befasse mich mit der steuerung, ich habe das beispiel "exterior-lighning" geladen und komm irgendwie nicht weiter, der grund ist wahrscheinlich sehr einfach, ich weiss nicht was die module "and" und "or" sind und kann diese auch nicht zuordnen, also ich weiss nicht was die dinger für eine funktion haben, sind das klemmen oder relais ? extern oder integriert in der LOGO! ? im anhang hab ich das beispielfile hinterlegt, kann mir da jemand helfen ? PS. ich bestelle eine LOGO! und ein Lernbuch, ich denke das wird das beste sein. Dateianhangexterior_lighting.zip (128 Downloads) |
24.01.2011 15:31 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Hmm... schau dir doch mal die Hilfe zu den Bausteinen an, die du nicht verstehst bzw einsetzen willst/mußt. Es ist eigentlich sehr gut erklärt. Dazu gibt es hier einen Grundkurs (Fenster etwas mittig ziehen), wo du ein wenig zur Logo kennenlernen kannst. Dieser "Foliensatz" ist auch sehr interessant. Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter..... sonst, fragen |
Folgen Sie uns auf