21.05.2011 00:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
...dann sollte doch auch eine "kurze 0BA7" möglich sein. Halt nur ohne LAN-Funktion Gibt da einige User die sich sowas wünschen. |
21.05.2011 09:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Tja, UP ist nicht so ohne Weiteres erweiterbar..... In unserem Gartenhaus kann ich bei Bedarf einfach eine größere Verteilung an die Bretter nageln Könnte dir aber da noch den Logo-Bus-Verstärker anbieten. Das war nämlich ich der Hauptgrund für die Netzwerkleitung ins Gartenhäuschen. Und der erste Feldeinsatz des Verstärker-Module. |
21.05.2011 11:26 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, also wenn alte LOGO!-Serien, insbes. die 0BA6, ubgrade-fähig wären, dann hätte m. E. Siemens längst eine Firmwareversion darauf installiert und entsprechende Module (mit diesem Hinweis?)vertrieben, die alle (zumindest hier im hauseigenen Forum) bekannten Fehler und Unzulänglichkeiten nicht mehr aufweisen!!!! Ich habe von so einer 0BA6 noch nichts gehört! Nun noch mal zu den neuen Fähigkeiten: Ja und nochmal ja die Möglichkeiten, die durch die neue Ethernet-Schnittstelle möglich werden (sollten) sind willkommen und sollen auch genügend gewürdigt werden. Doch gerade wegen der letztendlich begrenzten Ressourcen ist die Optimierung der Programmierfähigkeit besonders wichtig - und da bestehen m. E. halt noch deutliche (und von mir bereits seit der 0BA6-Ankündigung) veröffentlichte Vorschläge... MfG Betel MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf