04.10.2013 17:49 | |
Beiträge: 43 Bewertung:
|
ich dachte, dass sei eine elegante lösung. Aber wahrscheindlich muss ich das noch einmal überdenken. |
04.10.2013 18:20 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Das würde ich an Deiner Stelle auf jeden Fall überdenken. Desweiteren würde ich alle Alarmierungsausgänge der LOGO! drahtbruchsicher machen, sprich der Ausgang führt 1-Signal, wenn kein Alarm ansteht. Die Eingänge können in der Software des Controllers so programmiert werden (NC). Die Deaktivierungsmeldung über das Relais R2 würde ich als Eingang auf die LOGO! legen und damit die Alarmausgänge der LOGO auf 1-Signal halten. Habe mal das Programm aufgrund Deiner Anleitung auf Drahbruchsicherheit umgeschrieben. Nur verstehe ich den Sinn des Impulsgebers vor dem Ausgang Q1 nicht. DateianhangAlarmanlage.zip (58 Downloads) |
04.10.2013 19:47 | |
Beiträge: 43 Bewertung:
|
okay das werde ich beachten.danke für die klarstellung |
04.10.2013 19:49 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Gern geschehen. Schönes Wochenende |
05.10.2013 15:08 | |
Beiträge: 43 Bewertung:
|
Salut, Das wäre sehr nett, wenn du das machen könntest, den ich suche noch nach einer 2. möglichkeit eine alarmanlage zu machen. Gruss |
06.10.2013 18:10 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Moin moin, meine sind leider nicht mehr vorhanden, hatte einfach nach Bewegungsmelder 24V bzw Lichtschranke 24V gesucht. Sorry
|
Folgen Sie uns auf