09.01.2015 10:18 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Danke für deine Mühe Ich habe das jetzt mal gemacht und gleich eingetragen. dazu das kleinste minimale Testprogramm geschrieben, und es klappt immernochnicht. Ich habe am AI5 ein PT100 angeschlossen. Der hängt am Logo 7 mit der Adresse 172.16.57.21. Der Wert wird mir auf dem Logo 7 angezeigt aber nicht bei einer Online Simulation auf dem 8er Logo. Im Anhang meine Einstellungen ;) DateianhangLogo_Einstellungen_GalloxD.zip (237 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 09.01.2015 14:07Pfad in Anhangsnamen gelöscht |
|
15.01.2015 08:20 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hier eine Schritt für Schritt Anleitung, wie man das LOGO 0BA8 mit anderen LOGOs über das Netzwerk verknüpft. In dem Beispiel hat das LOGO 0BA8 die IP 192.168.0.2 und das LOGO 0BA7 die IP-Adresse 192.168.0.3. Das LOGO 0BA8 heißt LOGO8_1 und das LOGO 0BA7 heißt LOGO7_1. Dateianhangsimple-master-master.zip (344 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 15.01.2015 08:50Dateiname editiert |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
15.01.2015 08:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
Und wie bekommst du den Analogwert von der 0BA7 zur 0BA8? |
15.01.2015 10:08 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Das ist etwas komplexer, aber nicht die Welt. Man nimmt einfach ein Analogen Netzwerkeingang. Parametriert ihn:(Bild 1) Gerät/IP-Adresse: Logo7_1 [192.168.0.3] Gerätetyp: /ausgegraut/ Bausteintyp:V VW-Adresse: 0 Anschießend wechseln sie zum Logo7_1. Dort erstellen wir ein kleines Programm, mit einem analogen eingang --> Analogverstärker --> Analoger Merker.(Bild 2) Dann klicken wir oben in der Menuzeile auf extras -> Parameter-VM-Zuordnung. Dann geht ein Fenster auf. (Bild 3) Dort kommt in die ersteSpalte der Analogverstärker, in die zweite Ax, verstärkt, dritte word, vierte 0. Wenn Sie das alles gemacht haben, dann spielen Sie die Programme auf die Logos und freuen sich das es funktioniert. Grüße GalloxD DateianhangC:\Users\Public\Documents\simple-master-master2.zip (242 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
30.10.2015 09:17 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung:
|
Neue Frage von massb wurde in ein separates Thema mit dem Titel Logo 7 und Logo 8, Master-Master gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf