06.04.2017 14:21 | |
Beiträge: 54 Bewertung:
|
Das ist so nicht ganz korrekt, die Logikmodule und DM 16 kosten fast gleich aber die DM 16 haben doppelt so viele IO's. Gestern kam von meiner Frau eine Frage: kann man zum Beispiel im Urlaub über Web sehen ob die Rollläden zu sind, meine Antwort war nein. War das eine Lüge?Den zu Zeit ist mein Favorit die Schaltung von ixo65 Rolladensteuerung_über_Zeit_V2.zip Ist da so was möglich? Schöne Grüße |
09.04.2017 14:44 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Es gibt mittlerweile auch Rolladenmotoren, die parallel geschalten werden dürfen. Und man kann auch bei normalen Relais sparen, es gibt durchaus relais mit 4 Schließern und Schütze auch mit 8. Wenn man aber gleich einen Raum mit 3 Fenstern gemeinsam schalten will, dann sind Trennrelais direkt am Motor oder in einer UP Dose immer noch besser, weil man dann auch jede menge Kabel bis zur Logo einspart. Wenn ich sowieso Relais setze, dann kann ich mir gleich überlegen solche Relais an jedem Rolladen zu setzen http://www.aktronik-shop.de/Trennrelais-fuer-1-Rollladenmotor-24V-DC-Steuerspannung Dann kann ich die ganze Steuerung mit Kleinspannung machen und Telefonleitung verlegen und die Spannung für den Motor nehm ich aus dem Raum von der nächten Steckdose |
Folgen Sie uns auf