17.01.2022 04:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Probiere mal, ob du mit dieser Testdatei weiterkommst. Du musst die IP-Adressen an deine Geräte anpassen. Bei der Port-Adresse und der Unit-ID in der Datenverbindungstabelle bin ich mir nicht sicher, dass kann ich aus der schlechten Anleitung nicht sauber erkennen. DateianhangKommunikation_I_O-Modul_8.3.zip (238 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01/17/2022 04:14:52Anhang |
|
17.01.2022 07:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Laut dem IOT Relay Programing Manual V1.9.4 unterstützt es aber Modbus TCP. |
17.01.2022 12:12 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Wenn ich mir den Link anschaue, steht dort auch eine ganz andere Bezeichnung. Beim Link zu Dingtian steht Modbus TCP wohl drin. Ob es vernünftig funktioniert, ist eine andere Sache, muss man ausprobieren. M.f.G. Scorp |
17.01.2022 19:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Mach doch mal einen Screenshot vom Online-Test. |
17.01.2022 19:49 | |
Beigetreten: 28.10.2021 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
|
Zuletzt bearbeitet von: nitromania am: 01/17/2022 19:50:48 |
|
Folgen Sie uns auf