13.05.2019 16:28 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Gibt es denn schon Infos, welches System besser ist? Wenn ein Server im Netzwerk ist, kann dieser über eine Linuxvariante die Logo auslesen und somit dann E-Mails über den Server verschicken. Für die Logo gibt es zudem ein Hardwaregerät, welches das ebenfalls macht: https://256.insys-icom.de/de/produkte/stoermelder/imon-u300 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.05.2019 15:07 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung:
|
Ja, ich habe noch den Vorgänger (U-100) als Demogerät. Kein schlechtes Gerät ! Gerät kostet aber auch ca. 200-300 Euro !! |
Folgen Sie uns auf