16.02.2021 17:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215)
|
Das die RUN-LED grün blinkt hast du nicht geschrieben. Ebenso nicht, dass die P1-LED grün und die KNX-LED grün leuchten. Also kann man sich raussuchen, was passt ... RUN-LED grün blinkend, Zustand von P1 und KNX irrelevant = "Wartungszustand: Firmware-Update läuft". Dein vermuteter Firmwareversionskonflikt wäre: RUN-LED rot Dauerlicht, Zustand von P1 und KNX irrelevant.
DateianhangLOGO! 8 - CMK2000 Betriebsanleitung 2015_11 Seiten 22+23.pdf (263 Downloads) |
16.02.2021 18:08 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hast du das CMK mit der ETS Konfiguriert? Was sagt der Webserver des CMK? |
18.02.2021 11:17 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
danke erstmal in die runde, das problem hat sich leider noch nicht erledigt: im webserver wurde ein updateversuch unternommen habe jetzt die webserverdaten systematisch zusammengestellt, s. Anhang vielleicht sieht einer von euch etrwas ach übrigens: gibt es einen erifachen griff um den etwas dümmlichen Autornamen zu ändern: mein Name ist nicht "ichmöchtenurunterstützung" sondern peter Kotschate DateianhangDie logo online im webserver.pdf (239 Downloads) |
18.02.2021 12:20 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
ich glaube die sache hat sich gerade erledigt, mit einem firmware update des cmk konnte die Verbindung hergestellt werden |
Folgen Sie uns auf