08.12.2020 12:30 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich versuche mit der Logo8 per Modbus TCP einen Solaredge Wechselrichter auszulesen. In der Regel funktioniert das gut (mit anderen Geräten). Allerdings habe ich das noch nie über einen Solaredge-WR gemacht. Es gibt drei WR (einen pro Phase) beim ersten ist auch noch ein Netzzähler aufgeschaltet. Gemäss Dokumentation (siehe Anhang) sollten diese Daten ab Register 40206 lesbar sein. Die TCP-Verbindung zum WR steht (gemäss Diagnose) aber es kommen keine Daten. Das heisst im Register 40206 (Leistung in W, Seite 20) und auch in allen anderen Registern steht nichts. Nun gehe ich davon aus, dass der Solaredge-WR noch besondere Einstellungen braucht, damit er überhaupt per TCP als Server Daten liefern kann. Kennst sich jemand damit aus? Danke für eure Hilfe! Dateianhangsunspec-implementation-technical-note.pdf (448 Downloads) |
26.04.2021 17:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Zitat aus einem anderen Thema:
|
Folgen Sie uns auf