04.08.2013 19:16 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Forengemeinde, ich bin LOGO Neuling und weiß auch nicht nach was ich konkret suchen muss. Am besten ich schildere mein „Probleme“. Ein Pegelschalter an I3 schaltet bei zu niedrigem Wasserstand die Spülpumpe (Q1) und den (Antrieb) (Q2) meines Trommelfilters am Fischteich ein. Das ganze läuft dann ca. 9 sec., danach ist der Filter wieder sauber und der Wasserstand wieder O.K.. Soweit kein Problem. Nun möchte ich, dass ich im Display meiner Logo (0BA6) sehen kann wie lange die letzte Spülung her ist (so wie eine Stoppuhr). Nach jeder Spülung sollte die Anzeige auf 0 zurückgesetzt werden und von vorne beginnen. Als weiteres möchte ich, dass nach einer bestimmten Zeit eine „Zwangsspülung“ durchgeführt wird. Sollte also nach z.B. 1 Stunde noch kein Signal von I1 gekommen sein wird automatisch gespült. Wie kann ich dies in mein Programm einbauen? Gruß Matthias DateianhangTF_Steuerung_1.pdf (97 Downloads) |
04.08.2013 19:26 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo koivadder, zippe mal Deine LSC-Datei und lade das Ziparchiv hoch. Bei der PDF fehlen Teile. |
04.08.2013 19:48 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Upps, hier nochmal als zip-Datei! DateianhangTF_Steuerung_1.zip (104 Downloads) |
04.08.2013 19:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hab dir mal ein Beispiel in dein Progi eingefügt! Solange I5 nicht betätigt wird, läuft die Einschaltverzögerung hoch und wird als abgelaufene Zeit angezeigt. Zum Thema Zwangsspülung dient B009 als Lösung. Bleibt der Eingang länger als 1h auf 0, so schaltet die Einschaltverzögerung ein und liefert ein Signal mit dem du die gewünschten Operationen starten kannst! DateianhangTF_Steuerung_12.zip (117 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.08.2013 20:36 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Natürlich I 3 ! Tippfehler! |
04.08.2013 21:03 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Im Anhang mein Lösungsvorschlag. Die Zeitsteuerung über I3 (von Dir angegeben mit 9s) habe ich mir erlaubt zu ändern.
DateianhangTeichfiltersteuerung.zip (126 Downloads) |
04.08.2013 21:26 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Gefällt mir gut! Aber die Zwangsspülung nach 1 Stunde liegt nur bei der Spülpumpe an (am Antrieb nicht), oder? |
Folgen Sie uns auf