02.07.2008 06:58 | |
Beigetreten: 17.02.2008 Letzter Bes: 07.03.2021 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
... man kann täglich damit rechnen... |
03.07.2008 15:42 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (0) |
Die offizielle Lieferfreigabe für dieangeführten Komponenten erfolgt am 15. Juli 2008! |
08.07.2008 15:32 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (6) |
Bei RS habe ich die Hardware schon online gesehen. Grüße, RMR |
14.07.2008 10:52 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Das Handbuch 0BA6 ist online ! |
18.07.2008 07:48 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo zusammen, habe gerade bei Conrad das Display, 12/24RC und die Software bestellt. Liefertermin ende Juli. Gruß Tom |
18.07.2008 22:00 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Fux, hallo Kolbtom, Danke für die Infos - so macht Teamwork Spass! Als Ergänzung kann ich euch nun einen Link auch zum Online Handbuch der neuen Programmier-SW für die 0BA6 beitragen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30104177 Derzeit bin ich übrigens mal dabei, die Dokumentationen durchzusehen und die Neuerungen zu sammeln und aus meiner persönlichen Sicht zu bewerten.... Übrigens ist es ja erfreulich, dass die 0BA6 Basismodule im Neupreis wie die alte Serie liegen, aber dass das Textmodul teurer ist, als jedes der Basismodule erschließt sich mir nicht so richtig? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf