03.03.2009 18:03 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Das ist das erleben darf, Nachbar weiß mal nicht weiter :) An solche Infos kommt doch nur Meister Betel, wenn nicht bau sonen Teil auseinander :P |
04.03.2009 04:40 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Tja, und dieser steckt schon dazwischen .... und es geht nicht. Gibt es bei den Gendern nicht auch gekreuzte Adapter....? |
04.03.2009 06:56 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ja gibt es. Ich glaube bei RS Components habe ich die schonmal gesehen. |
04.03.2009 16:02 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Es hat sich erstmal erledigt, weil sich beim Firmware-Update das Ding aufgehangen hat. Es geht nun nichts mehr. Bautrate, Stopbit usw. kann man einstellen. Habe zum Konfigurieren HSComm und für Schnittstelle habe ich VCom. Es ist von INSYS und nennt sich INSYS Ethernet, anbei Datenblatt. Das mit der Spannung könnte ein Grund für's nicht-funktionieren sein.... Im 1. Beitrag habe ich mal die Belegung des seriellen Port's des INSYS angehangen. Sieht man da irgendwie ob das Gerät nötige Spannung ausgibt oder nicht? Nunja, jetzt muß ich es erstmal einschicken und neu flashen lassen.... Dateianhangcom-server_DBd_INSYS_Ethernet.pdf (330 Downloads) |
04.03.2009 16:22 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Ich hätte ein Original Siemens Modemkabel zuhause mit den ich aber nichts anfange da ich das USB-Logo kabel habe. VP: 20€ MFG Philipp |
Folgen Sie uns auf