03.04.2020 11:30 | |
Beigetreten: 03.11.2011 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Ok, das hilft ein wenig weiter. Ich stehe hier erst am Anfang, d.h. ich hätte die freie Wahl der Komponenten. Aber mir fehlt der Überblick. Ich dachte an diese Kombination: 6ED1052-1CC08-0BA0 und 6GK7177-1MA20-0AA0 hierzu finde ich aber keine mit der Endung 0BA8. Könnten Sie mir bitte die alternativen Bestellnummern dazu mitteilen? |
09.04.2020 10:10 | |
Beigetreten: 03.11.2011 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo nochmal und Entschuldigung, dass es etwas gedauert hat. Ich habe jetzt eine Beschreibung von Fronius, habe da aber keine Erfahrung, vielleicht komme ich ja mit ein paar hilfreichen Tipps weiter. Wenn es sich um einen Baustein handelt, den man "parametrieren" kann steigen meine Chancen. Meine LOGO Soft ist die Version 6.1 wäre aber auch kein Problem mir die neueste Version zu kaufen. Aber ich will erst mal wissen, ob ich überhaupt zurecht komme. Viele Grüße Alexander DateianhangFronius Datamanger Modbus, TCP.pdf (93 Downloads) |
09.04.2020 10:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Du brauchst dich nicht entschuldigen, du willst doch etwas und nicht wir... Du deine LOGO! benötigst du mindestens LSC V8.1, wenn du alles ausschöpfen willst, mindestens LSC V8.2. Das Update kannst du dir hier runterladen: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) Es ist ein 1,3 GB großes Komplettpaket. Starte die Installation als Administrator. Auch die dann installierte LSC würde ich immer als Administrator starten. Schreibe mal genau, welche Daten du nutzen willst (Registeradressen). |
09.04.2020 11:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Der Link ist aber nur für den Dateimanager. Da sind die Registeradressen aber nicht aufgeführt. |
09.04.2020 12:32 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Am Anhang ist schon mal ein Beispielprogramm, wie du die Leistung auslesen kannst, sind auch Kommentare enthalten. M.f.G. Scorp DateianhangFronius1.zip (125 Downloads) |
Folgen Sie uns auf