17.01.2021 13:18 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Hallo Ella_68, dein Link mag hilfreich sein für die allgemeinen Netzwerkbegriffe, habe eine ähnliche PDF-Datei auch bei mir gespeichert. Leider steht dort nichts über die speziellen Funktionen von 169.254.x.y drin, die mir vorher auch nicht bekannt waren. Windows nutzt den Bereich 169.254.x.y als Zero Configuration Networking (bei Microsoft Apipa genannt), um eine automatische Adressvergabe ohne DHCP-Router zu ermöglichen. Dadurch soll ein Nutzer entlastet werden, der sich nicht um IP-Adressvergaben kümmern möchte. Ich kann aufgrund der bisher gelesenen Beschreibung auch noch nicht sagen, ob das bei bestimmten Konfigurationen zu Problemen führen kann, da mein Router seit jeher den Bereich 192.178.x.y nutzt. Nur wie passt eine automatische Adressvergabe zur LOGO-Steuerung, die das gar nicht mag ? Hier mal ein Link zum Zero Configuration Networking, Scorp |
Folgen Sie uns auf