03.02.2018 21:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Die Rücklauftemperatur ist aber immer höher als die Speichertemperatur! |
03.02.2018 21:26 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag für zwei Fühler an einem Eingang.Der Impulsgeber schaltet einen Digitalausgang ständig zwischen 0 und 1 um. Damit schaltest du ein Relais mit Wechselkontakt. Der Wechsler schaltet ständig zwischen den zwei Sensoren um und legt sie abwechselnd auf den einen Analogeingang. Im Programm wird der Eingang einmal auf B002 oder B003 durchgeschaltet. Da der Baustein so eingestellt ist das er seinen letzten Wert bei abfallendem Signal an En behält. Damit kann das Programm dann mit dem gespeicherten Wert weiter arbeiten und bekommt nach der Zeit x wieder den aktuellen Wert.
DateianhangAnalogmux 2 Eingänge.zip (85 Downloads) |
04.02.2018 09:13 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Danke für deine hilfe, muss erstmal noch ne erweiterung organisieren da meine Ausgänge voll sind. |
04.02.2018 09:49 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Dann kauf doch lieber noch ein AM2 RMD! |
04.02.2018 11:49 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
hättest du noch n top für ne visu software |
04.02.2018 15:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Dieses Tool wurde von einem Forenmitglied erstellt. Hat zwar ein paar Einschränkungen, aber ich finde es leicht zu programmieren.
DateianhangLogoVisuNEU_1_0_0_7.zip (86 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.02.2018 16:51 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
besten dank, hast mir sehr geholfen |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf