07.03.2016 10:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215) |
Vorab mal eine Gegenfrage: Warum benutzt du über den Master-/Slave-Modus? Der bringt doch nur Nachteile. Im Master-/Modus-Modus kann in beiden Logos ein eigenständiges Programm laufen. Aber zu deiner Frage: Soll ich dir mal ein Beispiel erstellen? Hast du die Slave-Logo auch auf den Slave-Modus eingestellt? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.03.2016 10:44 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Master-Master-Modus fand ich für meine Anwendung nicht sinnvoll, da ich lediglich mit der Master-Logo! die Eingänge der Slave-Logo! beziehen und ebenfalls die Ausgänge der Slave-Logo! schalten will. Daher meinte ich, dass ich den Master-Master-Modus nicht benötige.
ja die Slave-Logo! ist im Slave-Modus. sie ist auch auf die IP-Adresse der Master-Logo! eingestellt.
ja ein Beispiel währe sicher hilfreich! Vorallem für die Anordnung der Netzwerkeingänge sowie der Ausgänge. ich denke, dass ich vielleicht da einen Fehler mache. Kann aber auch sein, dass ich in den Einstellungen irgentetwas übersehen habe!
schon mal Dankeschön für deine schnelle Antwort! |
07.03.2016 10:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215) |
Hier mal ein kleines Beispielprogramm für den Master-/Slave-Modus.
DateianhangBeispiel-Project.zip (116 Downloads) |
07.03.2016 10:55 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Ja genau so habe ich die beiden Logo! 's eingestellt! ich habe nur 2 TDE's integriert. Aber mein Problem ist, dass mir trotzdem nichts davon schaltet! |
07.03.2016 11:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215) |
Dann lade doch mal bitte dein Projekt hoch. |
07.03.2016 11:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215) |
Dann beschreib doch mal näher, was du mit den TDE's gemacht hast. Ein TDE für die Master-Logo und ein TDE für die Slave-Logo? Das wird nicht funktionieren. Beschreibe also mal näher, was du gemacht hast. |
07.03.2016 11:13 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Hier mein Projekt
Nein ich habe beide TDE auf die Master gelegt. sie sollen beide das selbe anzeigen und mit den Funktionstasten soll auch immer das gleiche geschaltet werden. die TDE befinden sich in einem anderen Gebäude
DateianhangTAL Stand 2016.zip (78 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: WB_E-Werk am: 07.03.2016 11:15:02 |
|
07.03.2016 11:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215) |
Habe mal dein Programm in meine Logo eingespielt und es funktioniert. Laut Handbuch kann die Logo nur mit einem TDE kommunizieren. Hast du beim TDE in der Logoauswahl die IP der Master-Logo eingetragen? |
07.03.2016 11:46 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Dann versuche ich es noch einmal von vorne!
ja ich habe die TDE beide auf die Master-Logo! eingestellt. Also geht das laut Handbuch überhaupt nicht? bei mir geht das allerdings ohne Probleme
|
Folgen Sie uns auf