16.08.2014 18:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Welchen Meßbereich hat denn der Sensor: x mbar - y mbar? |
16.08.2014 20:17 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hallo Meßbereich liegt bei 0 bis 100 mbar |
16.08.2014 21:48 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So mal der 1. Screenshot zu dem Thema.... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2014 21:48 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und der 2. Screenshot..... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2014 22:04 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Das seht echt super aus |
16.08.2014 22:06 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Danke für die Blumen, aber die Hauptsache ist die Funktion, nicht das Aussehen... |
16.08.2014 22:11 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Wenn daran was nicht funktioniert dann hängt mit Sicherheit am mir Das hatten wir ja schon mal |
Folgen Sie uns auf