27.11.2023 05:04 | |
Beigetreten: 16.04.2021 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
jetzt beim Hinweis fiel mir der Fehler auch auf, tut mir leid ist einer mit USB Schnittstelle |
27.11.2023 05:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 33332 Bewertung: (4132)
|
Auf jeden Fall kannst den Scanner nicht an eine LOGO! anschliessen, eventuell an ein SIMATIC HMI. |
29.11.2023 08:46 | |
Beigetreten: 16.04.2021 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Werte steht im Feld und er zeigt auch SUBMITTED an. Wie greife ich dann in der Logo darauf zu? |
Folgen Sie uns auf