05.08.2023 17:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 33148 Bewertung: (4095)
|
So, ich habe jetzt noch mal getestet. Zwischen zwei LOGO!s eine Modbus-Verbindung erstellt. Der Server stellt dem Client in diesem Fall den Wert 12.345 im VW0 zur Verfügung. Im Client wird das VW0 eingelesen. Daraus kann ich nur schließen, dass die LOGO! Verbindungsfehler bei Modbus erkennt und deshalb den Wert ins VW schreibt. Beim Test habe ich zum Simulieren bei der linken LOGO! den Stecker des Ethernet-Kabels abgezogen. Meine Test-Projektdatei und das Online Video habe ich angehangen. DateianhangModbus Verbindungsausfall erkennen.zip (79 Downloads) |
06.08.2023 11:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 33148 Bewertung: (4095)
|
Hier noch das Video vom Online Test mit einer easyE4 als Modbus-Server.
DateianhangOnline Test.zip (85 Downloads) |
06.08.2023 11:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 33148 Bewertung: (4095)
|
Ich habe den gleichen Test mit der easyE4 jetzt noch einmal durchgeführt, allerdings mit einem Intervall von 10s. Auch der funktioniert ohne Probleme, dass entsprechende VW wird zu 0 geschrieben. Man muss dann halt nur beachten, dass die Überwachungszeit für die Auswertung dementsprechend hochgesetzt wird, in diesem Test auf 11s. DateianhangOnline Test 2.zip (80 Downloads) |
Folgen Sie uns auf