26.03.2020 11:05 | |
Beigetreten: 05.08.2019 Letzter Bes: 06.08.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Ich möchte mich als erstes für eure tolle Unterstützung bedanken. Ich hatte die Firmware Version früher online geprüft, diese ist auf 1.81.01 Gestern Abend habe ich die komplette Kommunikation umgebaut. Da ich ein Neuling bin in der oben beschriebenen Kommunikation hatte ich mich auf das Beispielprojekt von Siemens verlassen und den Beitrag von ixo65 aus dem Jahr 2018. Als Vorlage diente mir der Test1 mit den PUT/GET FB's und den DB's. Deshalb war die Logo der Server und die S7 der Client. Für eine übersichtlichere Kommunikation hatte ich mich gestern entschieden, die Logo als Client und die S7 als Server zu konfigurieren. Die Verbindungstabelle in LSC habe ich nun angepasst und im TIA den aktiven Verbindungsaufbau deaktiviert. Die Daten liegen im TIA Projekt ain DB10, in den Attributen habe ich den optimierten Bausteinzugriff deaktiviert um ein Offset vorzugeben. Die Hoffnung ist nun gross, dass der Datenaustausch und der Online-Test nach diesen Änderungen reibungslos funktioniert. Im Anhang ist das Logo Projekt, leider konnte ich das TIA Projekt nicht hochladen, da das zip file die Maximalgrösse überschreitet. DateianhangTIA_LOGO_V1.3.zip (60 Downloads) |
Folgen Sie uns auf