23.02.2015 22:06 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo an alle hier. Ich bin der Michael und beschäfige mich gerade mit der Logo. Habe eine OBA6 12/24RC mit einen Anbaumodul AM2AQ Mein Vorhaben ist das ich über das AM2AQ meine Freuenzumrichter einen Getriebemotor reglen will.
Verkabelung von Modul zum FU. Daten und Fakten der Geräte Der Getiebemotor 380V (Dreieck) ist mit Kondensator) auf 230V Angeschlossen hat ca 120 Watt. Der Frequenzumrichter ist in 230V Version ist ein EPA Commander SE. Mir würde erstmal die Verkabelung intresiere, was ich am FU /Steuerklemmleiste Brücken sollte. Dachte an die Laufrichtung Rechts Nr.10 Reglerfreigabe Nr.9 Ansonsten ? ? Ohne die Logo läuft der Getriebemotor bereits am FU über die Steckdose. Jetzt soll das über die Logo laufen wie muss ich vorgehen ? Dachte mir das ich über ein Taster oder 2 Taster (langsam schneller) z:.B. in 25% Schritten (oder 10% ) die Geschwindigkeit verändern könnte. Der Wert sollte aber bei jedem neuen einschalten des FU den alten Wert übernommen werden. Sprich 50% Leistung eingestellt und beim erneuten einschalten mit 50% wieder loslaufen. FU sollte immer in Stanby laufen und über die Freigabe (bin da aber nicht sicher ob das der richtige Weg ist) Starten oder Stopen. P.S Ich bestimmt was vergessen zu beschreiben kann ich gerne nachreichen wenn mehr Info benötigt wird. Danke DateianhangEPA SE.pdf (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 23.02.2015 22:19:34Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 23.02.2015 22:26:34 |
|
24.02.2015 07:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33366 Bewertung:
|
Hier noch das Programm.
DateianhangFU-Ansteuerung.zip (93 Downloads) |
24.02.2015 19:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33366 Bewertung:
|
Wenn du den ersten Analogausgang benutzt, V1+ und M1. |
24.02.2015 19:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33366 Bewertung:
|
Laut deinem Typenschild hat der Motor 230V im Dreieck und 400V im Stern. |
Folgen Sie uns auf