21.03.2020 10:13 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Gemeinde, ich benötige einmal wieder eure Hilfe. Ich möchte bei meiner Ofensteuerung das die eingestellte Zeit an B005 erst anfängt zu zählen, wenn das erste mal die eingestellte soll Temperatur B003 erreicht wurde. Hürde ist dabei das die Temperatur natürlich immer schwankt und erreicht auch werde unter der eingestellten Temperatur. Starten soll es mit NI3 so wie die Zeit Steuerung und damit auch wieder aufhören. Ich hoffe Ihr könnt mir etwas entsprechendes einbauen. Vielen Dank vor raus und bleibt gesund!!! DateianhangSteuerung halbautomatisch.zip (75 Downloads) |
21.03.2020 10:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33952 Bewertung: (4219)
|
Vielleicht so?
DateianhangSteuerung halbautomatisch_V2.zip (95 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.03.2020 10:40 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
Oder vielleicht so ? (Die Rücksetzungsbedingung ist nur eine andere) mfG DateianhangSteuerung halbautomatisch Mod-1.zip (74 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.03.2020 17:20 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Ist es eigentlich auch möglich den Netzwerkeingang NI2 (Schalter Heizung) auf zustand 0 zurück zu setzten wenn die Zeit abgelaufen ist? |
21.03.2020 17:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33952 Bewertung: (4219)
|
Schau dir dies mal an...
DateianhangSteuerung halbautomatisch_V3.zip (84 Downloads) |
21.03.2020 19:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 33952 Bewertung: (4219)
|
Ich habe für das Speichern des Impuls von V10.0 statt eines RS-Speichers ein Stromstoßschalter verwandt. Damit kannst du mit V10.0 immer ein-/ausschalten und der Stromstoßschalter wird trotzdem nach Ablauf der Zeit rückgesetzt.
DateianhangSteuerung halbautomatisch_V4.zip (85 Downloads) |
Folgen Sie uns auf