15.01.2021 16:14 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Hallo SM80 , den vorhandenen PT100 kannst du weiterhin nutzen, wenn du einen Messumformer nimmst. Falls du eine Logo6 mit freiem Analogeingang hast, kannst du dir ein Analogmodul AM2 sparen. Der Messumformer sollte dann 0..10V ausgeben, um ihn direkt am Basismodul anschliessen zu können. Hier mal ein Link zu einem Messumformer für -30°C bis +70°C mit 0..10V Ausgang. Weitere Temperaturbereiche und Ausgangssignale findest du von diesem Produkt aus. Na dann mal alles Gute mit dem Projekt, Scorp |
Folgen Sie uns auf