13.01.2017 18:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33662 Bewertung:
|
Bei der 0BA8.Standard hatten (haben) die Geräte mit der Firmware V1.08.03 und Display den Fehler, dass die LOGO! diesen Typ sporadisch in STOP geht. 1.) Siemens hat dazu nicht offiziell verlauten lassen wie z.B. eine Produktmitteilung, wie Siemens es schon mal gemacht hat. 2.) Es gab keinen Rückruf für Geräte mit diesem Fehler, sondern z.B das Angebot, diese Geräte gegen Geräte gleichen Typs, dann aber ohne Display zu tauschen. Das Angebot kam aber auch nur, wenn man sich an Siemens gewandt hat. Edit: Hier die Letzte Produktmitteilung von Siemens zu einem Fehler an LOGO-Geräten: SIPLUS LOGO! V8 – Analogkanäle betreffend |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 13.01.2017 18:18:52 |
|
Folgen Sie uns auf