02.05.2012 21:18 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Jup,klappt. Wie schön das es so ein Forum gibt,sont wäre man ja vollkommen verloren. Als Logo neuling. |
02.05.2012 21:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Gern geschehen... |
02.05.2012 22:38 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Tripplex, also zunächst sollten mal die Bedingungen geklärt werden. Dazu stelle doch mal zu den von dir nun tatsächlich verwendeten Geräten die Anleitungen und deine Verkabelung hier ein - denn das ist ja die Voraussetzung zum Messen mit der LOGO. Und klar ist inzwischen ja, dass der MUX... nur ein Multiplexer ist und noch einen Messverstärker erfordert. Dieser sollte für den Betrieb mit dem MUX geeignet sein, d. h. schnell genug einschwingen und ein korrektes Signal liefern. Ob dies bei den LOGO!-AM2 RTD-Modulen der Fall ist, weiss ich nicht! Ggf. ist halt eine entsprechend hohe Abtastzeit je Kanal erforderlich! Außerdem stelle bitte deine letzte Programmversion hierein... Folgendes kann ich schon jetzt sagen: a) siehe dir mal den Beitrag witterungsgeführte Mischersteuerung an, denn dort sind gegenüber dem Beitrag von MEXX zum MUX aktuellere Daten, Fakten und Schaltungen. Zur Ansteuerung solltest du in jedem Fall den sog. GRAY-Code anstelle des normalen Binärcodes (Schaltung von Nachbar) verwenden, denn beimGRAY-Code wird stets nur EIN Bit beim Weiterzählen geändert. Dies ist fehlersicherer und hardwarefreundlicher, doch werden dann die Sensoren in einer anderen Reihenfolge abgefragt (was aber in der LOGO! ebenso verarbeitet werden kann). Die Erzeugung dieses GRAY-Codes und die Aufbereitung und Abspeicherungder Analogdaten mit der LOGO! ist in meinen letzten Versionen der Schaltungen für MEXX enthalten (insbes. meine Antwort vom 20.09.2007 mit Anhang: Versionsupdate_mit GrayCode.zip Tip: Zunächst solltest du mal einen Fühler nehmen und jeweils aneine der16 Positionen anschließen, "von Hand" die Adresse an A0 bis A4 anlegen und mittels Multimeter und dannn mit der LOGO die Spannung bzw. den Temperaturwert bestimmen - Schritt für Schritt.. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
03.05.2012 16:46 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hallo. Was mir gestern auf alle fälle aufgefallen ist,das der MUX nicht Durchgeschalten wird. Habe heute von Rinck eine Info Mail bekommen wo steht,das der eine Spannung von 0-12V braucht um zu Schalten,wenn ich das richtig verstanden habe. Werde die Mail mal unten Einfügen. Hallo Herr Hannes,
der Multiplexer ist nur eine Art elektronischer Drehschalter, Ansteuerung mit 4 Bit binär, einem Spannungsbereich von 0-12V und einem Durchschaltwiderstand (R on) von 25 Ohm. Siehe zur Funktion und dem Einsatz die beigefügten Applikationsnotizen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. DateianhangAN_B390_D_MUX_AllgemeineHinweise.pdf (64 Downloads) |
03.05.2012 17:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hast du den "Disable" schon mal mit 24V versorgt? Du kannst, um Fehler im Logo-Programm komplett auszuschließen, einen Pt1000 direkt am RTD anklemmen. Laß dann das Programm mal laufen, es sollte an jeden analogen MUX im Programm der gleiche Wert erscheinen. So kannst du sicher gehen, daß das Programm ohne Fehler läuft..... wobei ich das eh denke. Dann kannst du den MUX von Rinck mal einzeln testen. Klemm 2 oder 3 Fühler an und setz sie unterschiedlichen Temperaturen aus...... Beschalte man. die Eingänge für das 4-Bit Muster, so das du die 3 Sensoren einzeln aktivieren kannst. Dann kannst du mit einem Multimeter (wenn du hast) den Widerstand der 3 Sensoren messen. Du solltest dabei 3 unterschiedliche Werte bekommen. Versuche dieses dann mal mit 24V an "Disable" .... evtl. muß der MUX "aktiviert" werden.... Anbei die Daten, was ich noch zum MUX habe DateianhangRinck_MUX.zip (48 Downloads) |
03.05.2012 17:51 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Tripplex, hallo Nachbar, mir ist folgendes aufgefallen. a) in der PDF die Tripplex ein gestellt hat steht u. a.: MUX-U16 16x Eingang zu 1x Ausgang, 0-10V oder Sensoren (nicht PT100) b) in der Datei MUX_PT1000_Anschluss.pdf heißt es PT1000 Ist etwa der MUX-U16 gar nicht für PT100 geeignet!? Tripplexdu verwendest doch PT100 an einem AM2 RTD, so habe ich dich jedenfalls verstanden. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf