19.02.2014 06:06 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Sebbl, ich nehme mal an, Du hast kein WINRar. Ich kann die Datei problemlos entpacken. Da die Zip-Datei zu groß wird, habe ich sie mal gesplittet. Als erstes kommt das LOGO!-Programm. DateianhangSteuerung_Tanks.zip (142 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.02.2014 06:07 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Jetzt Teil 1 des WINCC-Programms.
DateianhangSteuerung_Tanks_V12_SP1u.zip (126 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.02.2014 06:15 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Jetzt Teil2 des WINCC-Programms. Hier musste ich zum Uploaden die Dateiendung ändern, da die Forensoftware ein Hochladen des Dateityps "z01" nicht zu läßt. Die Datei "Steuerung_Tanks_V12_SP1u.pdf" umbenennen in "Steuerung_Tanks_V12_SP1u.z01" und entzippen. DateianhangSteuerung_Tanks_V12_SP1u.pdf (134 Downloads) |
27.02.2014 14:11 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
Sooo ein ......... aber danke |
Folgen Sie uns auf