24.12.2023 13:22 | |
Beigetreten: 11.12.2016 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe bei einer Rollladensteuerung. Ich habe das ganze mit Hilfe von einem Bekannten aufgebaut, der normallerweise S7 Programme schreibt. Aber leider ist er am Ende von seinem Latein, da der Baustein Analoger Schwellwertschalter AX nicht über VW Adresse beschreibbar ist, sondern nur lesen kann. In der S7 ist es machbar. Ich kann auf der Visu die Position des Rollos sehen aber im nicht sagen (Schieber) fahre auf 70%. Ich habe alles schon versucht aber leider ohne Erfolg. Es gibt doch so viele, die ihr Haus über die Logo8 steuern. Es muss doch irgendwie machbar sein. Bin für jede Hilfe dankbar. DateianhangLogo 4 Rolladen_Test.zip (73 Downloads) |
24.12.2023 14:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 33050 Bewertung: (4082) |
Schau dir mal dies Thema an: analog bedienen rolladen |
24.12.2023 15:17 | |
Beigetreten: 11.12.2016 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Danke Ich schau mir das mal an. |
26.12.2023 18:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 33050 Bewertung: (4082)
|
Ich habe das Programm des Users fmd an deine Bedürfnisse angepasst. Der Tipp-Betrieb bleibt erhalten. Wenn aber durch längeres Tasten in eine Richtung die Dauerfahrt eingeleitet wird, die Taste wieder loslassen und dann noch mal kurz antippen, um die Dauerfahrt zu stoppen. DateianhangRollladen - digital & analog.zip (31 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12/26/2023 18:15:02 |
|
27.12.2023 10:03 | |
Beigetreten: 11.12.2016 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Ella_68 Mein Bisheriges Programm benutze ich bereits seit einem Jahr. Die Zeiten steuere ich über einen Impulsgeber und das funktioniert super. Nach dem Neustart der Logo fahren die Rollos alle hoch. Sollte die Position nach einiger Zeit nicht ganz Passen, kann ich auf dem Taster-Auf länger als 3sec. bleiben und die Rollos fahren hoch. Das Programm von mir funktioniert Super aber leider nur Digital. Ich kann die Position in der Visu sehen aber nicht sagen fahre auf z.B. 70% oder 60% DateianhangLogo 4 Rolladen_Test.zip (44 Downloads) |
29.12.2023 12:35 | |
Beigetreten: 11.12.2016 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe, war unterwegs. Habe das Programm Rollladen-digital&analog geändert. Funktioniert jetzt, aber in der Visu (Iobroker hq widgets Window and Shutter) habe ich leider nur eine VW Adresse, die ich eingeben kann. In dem Programm Rollladen – In meinem Programm sind es zwei Adressen (NAI1 schreiben und B008 lesen) somit funktioniert Slider nicht. DateianhangLogo 4 Rolladen_Test (2).zip (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf