27.06.2006 20:10 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo jetstream, ich habe doch noch was im www gefunden: Autohotkey hat eine Funktion "BlockInput" damit kannst du allen Input eines Users sperren, solange du willst. => http://www.autohotkey.com Den ganzen Diskussionsbeitrag kannst Du hier lesen: http://www.administrator.de/index.php?content=250a721015c318da4e4163148fe6a0fd Grüße Tomcat |
28.06.2006 16:54 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo Jetstream, also wenn ich dem Benutzer die rechte nehme, dann hat er einen leeren desktop vor sich! mfg Rühne |
28.06.2006 20:58 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo jetstream, jetzt komme ich endlich dazu, Dir zu antworten. Ja, Autohotkey ist ein eigenständiges Programm. Näheres kannst Du auch hier nachlesen (sehr interessant!): http://de.autohotkey.com/wiki/index.php?title=Hauptseite. Ich habe es selber noch nicht verwendet, nur davon gehört. Aber schau Dir mal die oben genannte Seite an, da findest Du sicherlich alle Infos, die Du dazu brauchst. Es gibt natürlich noch mehr Befehle, z.B. /MIN. [:D] Auf der Seite http://de.wikibooks.org/wiki/Batch-Programmierung:_Batch_Befehle kannst Du dazu mehr finden (z.B. unter START). Ansonsten google Dich mal durch, das Netz ist ja voll mit diesem Zeugs. [;)] Grüße Tomcat |
Zuletzt bearbeitet von: Tomcat am: 28.06.2006 21:04 |
|
Folgen Sie uns auf