01.05.2016 17:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Bei kontaktbehafteten Schaltvarianten klar, aber bei kontaktlosen auch? |
01.05.2016 17:46 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Welche max. Schaltfrequenz sollten die Relais haben ? |
01.05.2016 17:46 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hängt von deinem Aktor ab. |
01.05.2016 17:50 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Also kann ich die Finder Relais für meine 24v Stellantriebe verwenden? |
01.05.2016 17:52 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hattest du mal ein Datenblatt hochgeladen? |
01.05.2016 18:00 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Welchen Antrieb hast du motmonti? |
01.05.2016 18:04 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Auf wieviel Zeit sollte ich eig. meinen PWM Baustein einstellen? |
01.05.2016 18:22 | |
Beigetreten: 12.03.2016 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 102 Bewertung: (0) |
Ok. Werde mir dann diese Stellantriebe zulegen und die 24V Version der Finder Relais. |
01.05.2016 18:25 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Einen Antares X7 590 30 10 mit 230V~ und 3W. |
Folgen Sie uns auf