06.08.2021 05:12 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo 100V
Wenn Du dazu noch die unterschiedlichen Wischgeschwindigkeiten mit einbeziehst werden sie sich trotzdem irgendwann mal treffen. Besser ist den zweiten Wischer in Abhängigkeit der ersten zu setzen und auf unterschiedliche Geschwindigkeiten der einzelnen Wischer zu Verzichten. Vielleicht hilft Dir der Anhang ein wenig weiter. Gruß Ella_68 DateianhangScheibenwischer.zip (171 Downloads) |
06.08.2021 15:19 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo 100Volt, Mein Anhang bezieht sich nur auf den Aspekt das die Wischer nicht kollidieren. Hier mal ein anderer Ansatz Dabei habe ich dem Wischer 1 immer den Vorrag gegeben. Außerdem beziehe ich die Zeiterfassung über Tastereingabe mit ein. Vielleicht passt das besser Ansonsten lade doch mal Dein Programm hoch und erläutere genau wo Du nicht weiter kommst MfG Ella_68 DateianhangScheibenwischer Vol.1.zip (175 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/06/2021 20:45:03Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/06/2021 20:56:34Programm berichtigt |
|
06.08.2021 21:52 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Bei dieser Variante habe ich die Endlagenschalter mit ins Programm einbezogen. Wohl möglich etwas stabiler und sichererDateianhangScheibenwischer Vol.2.zip (158 Downloads) |
07.08.2021 03:03 | |
Beigetreten: 08.07.2021 Letzter Bes: 10.06.2022 Beiträge: 7 Bewertung:
|
An das Signal der Endlagenschalter komme ich nicht dran. Ich muß die Zeit schätzen. Ich habe mein eben überarbeitetes Projekt nun hochgeladen. Es funktioniert so einigermaßen, aber zufrieden bin ich im Detail nicht. Ich finde das Programm ziemlich wirr. DateianhangScheibenwischer V5.zip (172 Downloads) |
08.08.2021 09:58 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo 100Volt, Danke für den Hinweis mit der Version 8.3. Keine Ahnung warum es beim erstenmal nicht geklappt hat ... Bei Deinem Programm sind mir einige Problematiken aufgefallen. Zum einen sind da die Verbindungen zwischen B022 und B013 (bzw. B010 und B011). Dabei wird der andere Wischer erst aktiviert wenn der Durchlauf des aktiven Wischers beendet ist. Das macht die Zeitvorgabe von den Bausteinen B001 und B003 zunichte. Wenn man die Verbindungen zu B022 auf B021 (B010 auf B009) umlegt startet der zweite Wischer erst wenn der Triggerimpuls abgelaufen ist. Vorausgesetz die Triggerzeit ist so lang wie der Sicherheits-Mindestabstand der Wischer zueinander betragen muß. Bleibt da noch der B017. Durch seine Vorrangeigenschaften wird immer ein Wischauftrag bevorzugt. Der andere wird erst weiterverarbeitet, wenn mal eine "Lücke" da sein sollte. Das geht eher richtung "Zufallsgenerator" Spiel mal folgende Uberlegung durch: Es erfolgt keine Verklinkung der Motoren. Die Triggerimplse eine Motors werden erst durchgelassen wenn die des anderen abgelaufen sind. So so ist sichergestellt, das die Wischer sich nie begegnen. Zusätzlich könnte eine Zwischenspeicherung, für den Fall, das ein Triggersignal des andern Motors eintrifft bevor das aktive abgelaufen ist, vorgesehen werden. Für den Fall, daß die Triggerimpulse beider Motoren zyklusgenau eintreffen muß noch eine Verklinkung der Impulse der Intervallzeiten berücksichtigt werden. Dazu wird eine kleine Vorrangschaltung (siehe zwei Varianten im Hilfsprogramm des Anhangs) zwischen geschaltet. Gruß Ella_68 P.S. hoffendlich kannst Du aus den Antrieben eine Rückmeldung generieren. DateianhangSchaltplan1.zip (167 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/08/2021 12:02:25Programm ergänzt |
|
08.08.2021 19:09 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Im Anhang ist eine deutlich geänderte Variante, habe aber nicht alle Kombinationen auf Tauglichkeit gestestet. Der Eingang für die Intervallzeit wird hier mit einem Zähler genutzt, um verschiedene Varianten zu erhalten. Man taktet sich also durch verschiedene Intervallzeiten durch, im Beispiel 2s, 4s und 8s. Da es nur einen zentralen Taktgeber gibt, können unerwünschte Überlappungen nicht vorkommen. Den 0,4s Impuls für den Tippbetrieb habe ich weggelassen, das ermöglicht zumindest auf einer Seite den maximalen Wischtakt. Dazu wird der Taster gehalten oder parallel ein Schalter angeschlossen. Je nach Aufbau der Originalvariante ließe sich auch ein Drehschalter mit mehreren Stellungen einbauen, da ja mehrere Logo-Eingänge frei sind. Dazu müsste man die vorhandene Armatur womöglich ändern, falls das erlaubt ist. M.f.G. Scorp DateianhangScheibenwischer Festintervalle V1.zip (164 Downloads) |
Folgen Sie uns auf