10.03.2018 12:06 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Kann man die lineare Gerade in der Steigung verändern? |
10.03.2018 14:52 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Drucksollwert -1,5 bar-X bar= 100% x= 1bar
|
10.03.2018 17:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung: (4189)
|
So, ich hoffe ich habe alle deine Anforderungen erfasst. Mit F1 = jeweiligen Sollwert erniedrigen. Ich habe extra die Umschaltung Sollwertausgangs Manuell/Automatik nicht mit der Blättertaste gemacht, sondern mit F3. Damit ein einfaches Blättern durch das Menü sofort die Sollwertausgabe umschaltet. Im dritten Menübild kannst du für den Automatikbetrieb du die Grenzwerte verändern für: Beispiel: Drucksollwert 8,00 bar, Einschaltdruck (Diff) = 1,5 bar, Unterster Druck (Diff) = 1 Bar. Fällt der Druck unter 6,5 bar, wird der Umrichter freigegeben und der Sollwert auch 30% berechnet. Fällt der Druck weiter, wird der Sollwert linear bis 100% bei 5,5 bar erhöht und bleibt bei weiter fallendem Druck auf 100%. DateianhangSollwert_FS04_V3.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf