05.02.2019 21:54 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung:
|
Hallo Gemeinde, ich versuche seit längerem 3 Tastsignale und ein Rastsignal in einem Analog IN zu kombinieren. Auswertung dann mit Schwellwertschalter. Es werden normale Busch J Taster und Raster verwendet um die Signale zu schalten. Die Schaltung habe ich mit Widerständen realisiert und dadurch 4 Bereiche erreicht. Die Raste beeinflusst 3 Signale nicht da der Spannungsbereich dies mit abdeckt. Taste 1 hat immer Prio und überdeckt alle anderen. (quasi Not Aus Funktion unabhängig der Raste oder anderen Tastern) Die Schaltung funktioniert am Steckbrett, jedoch glaube ich ein Problem mit dem "prellen" der Taster zu haben. Mehrere Relais hören sich sehr rasant an obwohl ich nur eine Taste betätige. Ich drücke Taste 2, Bereich 1, 2, 3 wird manchmal aber mit aktiviert, wenn es auch nur für eine ganz kurze Zeit ist. Über eine Kontrolle habe dann das Ausmaß auch gesehen und nicht nur anhand der Relais gehört. Das RS wird gesetzt und mehrere Merker sind aktiv, obwohl ich diese nicht betätigt habe. Im Bild habe ich mal nach Logo Neustart Taste 1 betätigt und dann ein Foto gemacht. Siehe da, es wurden Alle 3 Taster registriert obwohl nicht betätigt. Hat jemand von euch eine Möglichkeit, wie ich diese extrem kurzen Impulse dämpfen kann? Dachte schon an eine Zeitverzögerung, aber es sollen ja Tastsignale sein. Also wirklich nur tippen, dann muss eine Folgeaktion passieren. DateianhangAI Schwellwert.zip (71 Downloads) |
08.02.2019 14:25 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Stimmt, aber an der Vorrangsache und daran, das man nur einen Taster gleichzeitig betätigen kann. Gibt auch noch andere sicherere Möglichkeiten gerade wenn die Strecke länger wird kann man das auch über eine Stromschleife machen. Für jeden Taster eine Konstantstromquelle z.B. mit dem LM317 so wie hier http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm Die Ströme stimmt man dann auch binär ab also Taster 1 z.B. 2mA Taster 2 4mA Taster 3 8mA Und am Analogeingang einfach einen Widerstand gegen Masse oder man nimmt ein Erweiterungsmodul und nimmt gleich den Stromeingang. |
08.02.2019 17:14 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Na z.B. wenn zu wenig Drähte vorhanden sind. Mit dem LM317 sähe das dann so aus |
Folgen Sie uns auf