20.01.2016 20:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183) |
Habe mal meine alte 0BA5 rausgekramt und ein paar Tests durchgeführt. Wenn die Schnittstelle funktioniert, kann man das Programm aus der Logo laden, in der Hardware umstellen auf einen anderen Gerätetyp und das Programm mit der geänderten Hardwaretype in die Logo zurückschieben. Das Programm läuft auch in der Logo, nur ist ein Online beobachten nicht möglich. Sowohl mit LSC V7 als auch mit LSC V8. DateianhangTest.zip (80 Downloads) |
21.01.2016 16:55 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, leider kenn ich nur einen mit der ganz neuen LOGO mit Netzwerk. Bringt mir ja nichts oder? Durchmessen hat keine unterbrechung angezeigt. MfG Angelo |
Folgen Sie uns auf