03.05.2012 20:35 | |
Beiträge: 221 Bewertung:
|
Nachdem ich nun mit Hilfe des Forums endlich meinen 16 MUX zum Laufen gebracht habe,ist mir aufgefallen das die PT1000 um ca 10c zuviel Anzeigen. Raumtemp gemessen ist 23c. Anzeige der PT1000 ist 30c Kann das an der Skalierung liegen,oder eventeull am Testaufbau.?? Habe unten mal mein derzeitiges Testprogram angehängt. Zum Testaufbau: Die 7 stk PT1000 sind alle am MUX angeschlossen und liegen auf einem Haufen am Tisch. Die Verbindung zum AM2 RTD und der 0BA6 wird mit sehr dünnen Litzen gemacht. Habe Heisses Wasser und sehr Kaltes zum Testen. Heisses Wasser gemessen 50c der PT1000 sagt 58c Kaltes gemessen 15,5c der PT1000 sagt 24,5. Dateianhang7 Kanal MUX Testaufbau.zip (185 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Tripplex am: 03.05.2012 20:36 |
|
03.05.2012 20:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Dies kannst du mit einem weiteren analogen Verstärker angleichen, und zwar mit dem Offset. Im Anhang habe ich dir das mal beim Fühler 1 eingebaut (B086). Mußt dann halt von den Verstärkern aus deine Werte weiter verarbeiten, Verweisfunktion. Edit: Das liegt halt an den Kabellängen und deren Widerständen, die werden bei 3-adrigen Sensoren beim AM2-RTD und Pt100 -Modul kompensiert. Dafür sind M1, IC und M1- . Du mußt dir nun ein Thermometer nehmen, die Temperatur vor Ort messen und dann im Logo-Programm mittels weiteren Verstärkern und dem Offset anpassen. Dateianhang16 Kanal MUX_Pt1000_Test.zip (193 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 03.05.2012 20:50Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 03.05.2012 20:44 |
|
03.05.2012 20:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Der MUX von Rinck gibt einfach nur das/die Eingangssignal/e durch. |
03.05.2012 22:16 | |
Beiträge: 221 Bewertung:
|
Nein hab da was falsch beantwortet. |
03.05.2012 22:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Tripplex, du hast doch ein AM2 RTD- dann spielt es keine Rolle ob PT100 oder PT1000 für die LOGO!. Die Skalieung mache bitte nicht nit den Einstellungen von LOGO!SoftComfort, sondern nach meinen Angaben im Beitrag "Hinweise zur Temperaturmessung mit dem LOGO! AM2 PT100 Modul (und zur Skalierung von PT100-Sensoren)" und bezüglich der Ausgabe der Steuersignale und der Speicherung der Werte siehe bitte bei ben Links, die ich dir schon angegeben habeund nutze den GRAY-Code!!! MfG Betel DateianhangCodewandlung.pdf (134 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf