15.06.2011 22:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin. Als Laie auf dem Segment hast du dir aber schon gleich etwas Anspruchvolles ausgesucht. Vorab, derzeitige Logo's sind nicht Netzwerk-fähig, dies kommt erst mit der neuen Serie 0BA7 (Juni/July). Info's zur Neuen: Eigenschaften, Verfügbarkeit Software, hier gibt es eine Demo-Version. Damit kann man(n) schonmal üben und die Logo bzw die Blöcke (Funktionen) kennen lernen. Dazu gibt es hier Beispiele, dazu gibt es noch die Schaltungssammlung wo Betel einen Haufen an Beispielen zusammen gestellt hat. Wie so oft, alle angebotenen Programme sind nicht auf jedermann zugeschnitten, es bedarf also Eigeninitiative um es eigenen Bedürfnissen anzupassen. Logo gibt es in verschied Ausführungen, mit analogen Eingängen, ohne. Transistor- oder Relais-Ausgänge.... Empfehlung: Logo 12/24RC (12 oder 24V / Relais / Clock ) Die Version 0BA6 besitzt bis zu 4 analoge Eingänge ( nur 0..10V ). Dort kann man Messwandler anklemmen, z.B. Pt100 auf 0..10V Wandler (oft billiger als Pt100-Modul). Jedes Basis-Modul hat 8 Eingänge, 4 Ausgänge. Aktuelle Logo's kann man per USB-Server ins heimische Netzwerk bekommen. Module gibt es mit Transistor- oder Relais-Ausgängen (4), 4 Eingängen. Als AM2-Modul für 0..20mA / 0..10V, als Pt100-Modul, als RTD-Modul (Pt100 / Pt1000) und als analoges Ausgangsmodul mit 0..20mA / 0..10V. Empfehlen kann ich immer wieder das Handbuch So, bei deiner Pool-Heizung braucht doch die Pumpe nicht takten, um die Temp zu prüfen.... setz den Sensor doch direkt oben an den Kollektor. Lichtsensor.... wenn Wasser warm, scheint doch sicherlich die Sonne. In der Software gibt es viele verschiedene Blöcke.... schau dir in der Demo-Software in Ruhe alle mal an und ließ dir die Eigenschaften durch. Logo ist viel learning by doing Deine Heizung ist da schon eine größere Aufgabe. Und ob eine Logo besser regelt/steuert als eine reine Heizungssteuerung...... kann man sicher streiten Hilfe bekommst du hier auf alle Fälle ... |
16.06.2011 14:45 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Also, mit 200.- wird das aber sehr eng werden. Hier mal Logo-Komponenten bei Conrad, das du mal ein Gefühl für die Preise bekommst. Empfehlen kann ich dir ein Starterkit, da ist Kabel, Software gleich mit drin. 230V-Version ist nicht sinnvoll, weil diese keine analogen Eingänge besitzt. Da müßtest du analoge Module zukaufen, diese wiederrum aber 12/24V benötigen. Also brauchst du zwangsläufig ein netzteil. Die 12/24RC aus dem Starterkit hat eigene analoge Eingänge (0..10V), kein analog-Modul erforderlich. Wie deine Pumpe geschaltet wird, bestimmst du. Du kannst Ein- und Ausschaltschwelle (Temperatur) selbst bestimmen. Das sind aber Dinge, die bei der Inbetriebnahme zum Tragen kommen, bzw wenn man über einige Tage Erfahrungen gesammelt hat. Ob ext. Display sinnvoll ist oder nicht..... wie oft willst du drauf schauen, willst du ein ext. Display evtl. ganz wo anders montieren als die Logo? Mit TD kostet es aber auch gleich etwas mehr, und die Logo selbst hat beim TD-Starterkit kein int. Display. Auf Logo mit Ethernet warten? Kommt immer drauf an, was du machen willst, was du an Geld ausgeben willst.... Die Neue kommt ja erst noch und preislich liegt sie recht weit oben. |
16.06.2011 16:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Bei Conrad gibt es Messunformer für Pt1000 Sensoren. Die sind sehr kompakt und gibt es in verschiedenen Temp-Bereichen... z.B. Nutze selbst 2 davon und bin zufrieden. Aso, bei der Demo-Version der Software fehlt die Funktion "nach Logo übertragen" Einen Fi setze ich jetzt mal vorraus, bei Wasser. |
Folgen Sie uns auf