06.03.2012 17:36 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein kleines Progi mit dem das zu realisieren ist. Dazu werden zwei Analogeingänge benötigt. Jeder wird mit einem Solarmodul gespeißt. je nach Spannungsunterschied erfolg ein Schwenk nach rechts oder links. Für die Praxis sollten die Einstellungen in den Analogkomperatoren natürlich noch angepasst werden um ein Schwingen zu vermeiden. DateianhangSolarnachführung.zip (157 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 06.03.2012 17:37 |
|
13.01.2013 09:47 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti, ich nutze die 0Ba6. Der Meldetext zeigt nur in der Simulation Messungen an. Ich weiß nicht mehr woran es liegen könnte. Die Differenz zwischen den LDRs ist zwar gering müsste aber nach der Einstellung ausreichen. Vielen Dank für deine Hilfe DateianhangSolarnachführung.zip (120 Downloads) |
Folgen Sie uns auf