19.05.2010 12:33 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (170) |
Hallo Christian, ist die FW der CPU auf dem aktuellen Stand? |
Have Fun! |
|
19.05.2010 14:23 | |
Beigetreten: 27.04.2010 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 132 Bewertung: (6) |
Die Firmware wurde vor ca 6 Wochen neu aufgespielt, weil es Probleme mit dem weiterleiten von Daten gab. |
19.05.2010 21:57 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 957 Bewertung: (123) |
Hallo Chris, schau mal hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21897203 Könnte da was dran sein? Wüstenräuber |
20.05.2010 20:26 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
100 ms sollten sicher kein Problem sein, auch nicht für ne VIPA. |
31.05.2010 10:13 | |
Beiträge: 129 Bewertung: (0) |
Tja, vielleicht wäredas "Original" doch die bessere Wahl... |
Folgen Sie uns auf