18.03.2016 20:18 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo, habe ein Programm erstellt, zur Ansteuerung von Waschmaschinen. Wenn bei NI 14 ein Bezahlimpuls erfolgt, und die Uhrzeit in den Öffnungszeiten liegt, kann eine Maschine ausgewählt werden. Nach Ablauf der Beladezeit und öffnen der Tür wird die Stromzufuhr zur Maschine abgestellt. Folgendes Problem tritt auf: Es können nach der Bezahlung auch 2 Machinen gleichzeitig angewählt werden. Den Kern des Programms verwende ich schon seit einigen Jahren allerdings ohne Netzwerkeingänge auf einer Logo 0BA6. Hier funktioniert es ohne die Problematik mit dem gleichzeitigem Anwählen.
Ich habe beide Programme mal als ZIP angehängt. Mfg Andy Dateianhangwaschcenter.zip (60 Downloads) |
18.03.2016 20:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 33328 Bewertung: (4132) |
Was passiert denn im UDF? Kannst du das auch mal hochladen? |
Folgen Sie uns auf