30.08.2020 21:58 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Danke, ich habe nun das AM2 AQ bestellt und werde mich noch einmal melden, wenn ich es habe. Schönen Abend. |
31.08.2020 17:19 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, das Modul ist heute gekommen und bereits angeklemmt. Nun habe ich mal versucht, ein Programm zu erstellen, mit dem ich meine Wünsche umsetzen kann. Leider komme ich dabei nicht wirklich weit, da ich nicht weiß, wie ich den Analogausgang beschalten muss. Wie kann ich die Ausgangsspannung von 1-10V steuern? Wichtig wäre, dass ich für jeden Wochentag per Zeitschaltuhr festlegen kann, von wann bis wann welche Lüfterstufe prozentual laufen soll. Parallel dazu sollte es möglich sein, die Lüfterstufe über das Handy & LogoControl zu verändern (Vorrang). Dazu würde ein Netzwerkeingang dienen. Hat jemand von euch eine bessere Idee, bzw. einen Ansatz, wie man das idealer Weise umsetzen kann? Danke im Voraus für eure Hilfe. DateianhangSchaltplan1.zip (53 Downloads) |
Folgen Sie uns auf